MSPM0 DALI 用户指南

1. 简介

数字可寻址照明接口(DALI)是一种数字照明控制串行协议、支持各种照明应用设备与控制器之间进行简单高效的通信。

注意:”主”和”从属”术语的使用被视为过时。 已分别替换为”控制器”和”设备”。

MSPM0 SDK 提供了一种使用 MSPM0的通用异步接收器发送器(UART)模块开始开发 DALI 应用程序的简单方法、并包含以下部分:

  • 对 DALI 2 的支持

  • DALI 库的完整源代码

  • 使用 SysConfig 的 UART (DALI Tx)和 TIMER (DALI Rx)模块的图形配置

2. MSPM0 SDK 中的 DALI

MSPM0 SDK 中的 DALI 源代码原本应在 MSPM0器件上运行。 此处的源代码实现侧重 DALI 的基本能力和功能、用于展示 MSPM0器件通过 UART 处理 DALI 通信的能力。 此示例对控制设备(通用)实施了 DALI 标准 IEC 62386-102、对控制设备(LED 模块)实施了 IEC 62386-207。 dali_target_commands.h/c 和 dali_target_led_commands.h/c 文件中包含对 IEC 62386-102/207要求的大多数特性的支持、例外情况标记在已知问题部分以及源代码中。 此实现中排除了面向 IEC 62386-102/207的可选特性。 源代码也可用于修改和编辑、使客户能够根据需要修改或自定义任何功能。

注意:虽然源代码是为在所有 MSPM0器件上使用而开发的、但示例代码仅在 MSPM0L1306上进行了测试和验证。

包含功能

  • 分别接收和发送 DALI 命令和响应的函数

  • 使用 EEPROM 在闪存中存储特定 DALI 信息并在启动时重新加载此类信息的模板函数

  • 淡出时间/淡出速率例程

  • 支持 Direct Arc Power Control (DAPC)、Up、Down、Step Up、Step Down、Recall Max 和 Recall Min 执行命令

    • 其他执行命令可以利用为 DAPC 实现的淡出时间例程来实现

  • 支持配置命令

    • 在客户实现中省略了延长淡出时间和识别器件

    • 包含设置快速淡出时间的模板,但省略了转换为计时器加载值的实现

    • 参阅已知问题,了解可以实现延长淡出时间和快速淡出时间的情形

    • 源代码中包含重置存储器组的模板

  • 支持 IEC 62386-102 的所有查询命令 -部分支持 IEC 62386-207 中的查询命令,省略了对负载偏差和热特性的查询,因为它们是可选特性

  • 支持对数和线性淡出曲线

    • IEC 62386-207 支持线性淡出曲线(如果选择)

    • 如果为连接的器件启用了 LED 模块,则可以使用配置命令来选择调光曲线

3. 使用 SysConfig 为 DALI 配置 UART 和 TIMER

此示例中提供的源代码主要使用 PWM 控制 MSPM0上的 LED。 然而、使 MSPM0能够解释 DALI 命令的主要特性是通过计时器捕捉、以及通过 UART DALI 接口发送。 请参阅以下部分、了解成功启用 DALI 通信所需的所有特定配置。

注意:UART DALI 接口中的 Rx 模式目前不支持 DALI 规范中指定的半位持续时间的宽容差范围。

启用 DALI Tx 模式

在 SysConfig 中、导航到”Communications”选项卡下的 UART 模块

在标记为 Basic Configuration 的部分中、将 Target Baud Rate 更改为1200、将 STOP 位数更改为2。

在标记为”Advanced Configuration”的部分中、选择”UART Mode”的下拉菜单、注意”DALI Mode”已禁用/不可选择。 导航到下面的”Extend Configuration”部分以及”Enable Extend Features”和”Enable Manchester Encoding”。 由于 DALI 模式是作为一种 UART 扩展特性提供的、并且 DALI 消息是按照 DALI 标准进行曼彻斯特编码的、所以需要选择这些选项。 选择这些选项后、返回到”Advanced Configuration”部分、在”UART Mode”中选择”DALI Mode”。 仅启用 TX 作为通信方向、并设置 TX FIFO Threshold <= 1条目。 在”Advanced Configuration”部分中、最后一步是”Enable MSB first”。

最后需要的 UART 配置是”Pin Configuration”部分。 对于 TX 引脚、选择 ENABLE 引脚配置、在”Digital IOMUX Features”中、仅启用”Invert”特性。

启用 DALI Rx 模式

在 SysConfig 中、导航到 TIMER-CAPTURE 模块的 TIMERS 选项卡下

将所需的 TIMER 周期设置为2ms、以检测停止条件。

在标记为”Capture Configuration”的部分中、将”Input Capture”模式设置为”Multi”。 如下图所示配置捕获多输入配置

在捕获通道配置一节中、对于通道0和1、将输入模式设置为外部引脚 CCP1、并在需要时启用输入滤波。 将捕获边沿检测模式设置为通道0的下降沿检测和通道1的上升沿检测。

在中断配置部分、启用加载事件、通道0比较递增事件和通道1比较递增事件中断。

4. 示例应用程序- LED 演示

所需材料

要导入 DALI 示例、请在 Code Composer Studio (CCS)中选择”Import Project”、导航到 SDK 中的”Examples”文件夹、选择”DALI”、选择”MSPM0L”文件夹、导航到 ticlang 目录。 导入后、可以将代码刷写到器件中。

要测试此示例、请将 DALI 2 Click 连接到 MSPM0、方法是将 RX 和 TX 引脚连接到 MSPM0L 器件上的相应引脚、同时将 Click 板上的3.3V、5V 和 GND 引脚连接到 Launchpad 上的3.3V、5V 和 GND 引脚。 将两根导线拧入 DALI 2 Click 上的螺纹接线端子、并将这些导线连接到 Hasseb DALI 2控制器上的相应接线端子。 将电源连接到控制器、并将控制器上的 USB 连接到笔记本电脑。 将 Launchpad 连接到笔记本电脑、并通过 CCS 刷写示例。 示例闪存后、器件运行示例、启动 DALI 2控制器 GUI 并按下”Initialize”。 一旦显示短地址、随机地址和器件类型、就可以开始向器件发送支持/实现的命令。 您将看到器件上的 LED 响应支持的执行命令

修改示例应用程序

MSPM0L 的 DALI 实现源代码是可以编辑的。 这使客户和用户能够重新实现或修改现有功能、以符合个人规格。 某些特性可能因实现而异、例如器件识别和更新闪存中的变量。 下面列出了需要用户修改才能实现的功能。 这些功能要么是特定于用户的、要么是已知问题。

  • 更新闪存 - 控制设备结构中的变量,控制闪存何时获得更新的值。 在任何所需的函数中将此标志设置为 true,以触发主执行循环中的更新闪存程序。

  • 识别器件 - 此程序因用户而异,可利用 recall min 和 recall max 函数触发要切换的 LED

  • 重置存储器组/读写存储器位置 - 将需要随着更多的存储器组实现而更新,因为当前实现仅支持存储器组 0

  • 负载偏差和热保护特性 - 是可选特性,提供命令支持(如果收到命令,器件会调用函数),但实现取决于用户

  • 失败/状态位 - 可用的模板函数,但实现取决于客户

  • 延长淡出时间/快速淡出时间 - 参阅已知问题

5. 已知问题

  • 仅支持 IEC62386-102:2014 的淡出时间

    • 不支持延长淡出时间和快速淡出时间

    • 可设置快速淡出时间,延长淡出时间的计算必须由客户加入

    • 必须修改 timeToPeriodConversion 才支持在 DAPC 中使用

  • 随机地址将始终生成 1

    • 当连接的设备的随机地址超过特定值时, GUI 工具在初始化期间崩溃

    • 这不会影响功能,因为设备仍然能够初始化,但将在每次初始化时生成相同的随机地址

    • 如果使用不同的 DALI 控制器,请定义 GENERATE_RANDOM_ADDR_TRNG 宏,以在支持 TRNG 的 MSPM0设备中生成随机地址

  • 初始化多个器件

    • GUI 工具在尝试初始化多个器件时崩溃,但单独连接到控制器时会成功初始化器件

    • 在应用程序代码函数上未发现问题,可能需要不同的 DALI 总线设置,而非直接连接到 DALI 控制器螺纹接线端子

  • 识别器件命令的计时

    • 由于 MSPM0L 上可启用的计时器数量有限,并且需要为 PWM 保留一个计时器用来控制 LED,因此没有可用于单独控制识别器件过程的计时器

    • 但是,初始化计时器的运行时间设计为 15 分钟,所以也可将其用于识别器件过程

  • Hasseb DALI 2 控制器 GUI 不支持 LED 命令

    • 因此,LED 函数尚未验证

    • 但是,如果用户想要修改 GUI 以添加对 LED 命令的支持,GitHub 上已经公布了 Hasseb GUI 代码