将 Segger 编程器与 MSPM0 配合使用

1. 引言

本指南说明了如何将 Segger 编程器与 MSPM0 配合使用。

本文档不用于详细说明如何使用 Segger 工具。有关详细文档,请参阅相应的 IDE 或 Segger 文档。

2. 先决条件

用户应已下载以下各项:

7. 将 Segger J-Flash 与 CCS 十六进制实用程序配合使用

  1. 使用 CCS 十六进制实用程序为 Segger J-Flash 软件生成输出文件时,请遵循 CCS IDE 指南中如何生成 TI .TXT(及其他格式)文件部分的说明。

8. 将J-Link脚本与IDE一起使用

尝试在任何IDE中使用J-Link脚本时,请参阅SEGGER提供的以下文档:

9. 已知问题和常见问题解答(FAQ)

有关低功耗模式处理等其他问题,请参阅 已知问题和常见问题 在SDK中。