MSPM0 SDK Known Issues and FAQ (Frequently Asked Questions)

引言

本页面列出了有关 MSPM0 SDK 的已知问题和常见问题解答。

目录

已知问题

器件

编程器/调试器

中间件

SMBus

BIM

电机控制

SysConfig

Keil

FAQ(常见问题解答)

SDK

问:我如何配合使用 SDK 与 CCS Theia、CCS、IAR、GCC 或 Keil?

答: 请参考 SDK 文档中包含的快速入门指南。

问:我如何提交 SDK 错误(驱动程序、示例、SysConfig、文档)或申请新特性?

答: 要申请新特性或提交头文件和支持文件、SDK DriverLib、代码示例、SysConfig 或 TI-Driver 的错误,请联系您当地的销售代表或 TI 支持团队。

驱动程序

问:支持哪些类型的驱动程序?

答: DriverLib 是低级高效的驱动程序,完全涵盖了寄存器和功能。它更加“精细”,掌握更多的硬件情况,但可以提高代码效率和减小占用空间,而且 SysConfig 的使用可以简化和加速 代码开发。

TI-Driver 是更高级的驱动程序。它们的代码量更大,因为它们已经实现了较多的功能,但不太要求了解要使用的硬件。SDK 当前包含对某些 No-RTOS 和 RTOS 驱动程序的初级支持。更多的 TI-Driver 正在开发中。

SysConfig

问:什么是时钟树及其如何使用?

答: 时钟树是 SysConfig 中的一个模块,让用户能够以图形方式配置器件时钟,而非使用 SYSCTL 菜单。通过选择 SYSCTL 中可配置的 Use Clock Tree,可以使用它取代模块中的 SYSCTL 时钟配置选项。更多详细信息,请参考将 SysConfig 与 MSPM0 配合使用指南。

问:什么是模拟配置器及其如何使用?

答: TI 模拟配置器是一个独立的图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,而无需进行传统的编码开发。此工具旨在帮助 MSPM0 用户快速采用模拟信号链概念,并创建可以闪存到器件的可编译工程。更多详细信息,请参考模拟配置器概述

RTOS

问:MSPM0 SDK 是否支持 FreeRTOS?

答: 是,当前 SDK 包含 FreeRTOS 内核、驱动程序移植 层 (DPL)、POSIX 支持和一个基础的 DriverLib FreeRTOS 示例(受 CCS Theia、CCS、IAR 和 Keil 的支持)。

问:MSPM0 SDK 是否支持 TI-RTOS?

答: 目前没有支持 TI-RTOS 的计划。

问:MSPM0 SDK 是否计划支持其他 RTOS?

答: 要申请 RTOS,请联系您当地的销售代表或 TI 支持团队。

中间件

问:当前支持什么中间件?

答: 有关 SDK 当前支持的完整中间件清单,请参考“文档概述”。

问:TI 是否计划增加 MSPM0 对第三方(例如 Vector、IHR、Simma Software 等)CAN/LIN 栈的支持?

答: 有些第三方已经为 MSPM0 提供支持,未来几天 将会公布。更多的第三方将增加对 MSPM0 的支持,但 请根据需要直接联系第三方、当地的销售代表或 TI 支持团队。

问:MSPM0 SDK 是否计划支持更多中间件?

答: 正在添加更多中间件,将包含到未来版本中。 要申请中间件,请联系您当地的销售代表或 TI 支持团队。

问:MSPM0 诊断库将支持哪种基于软件的诊断?

答: 下面列出了诊断库所含内容的概要说明:

通用

问:MSPM0 软件是否可以在生产中使用?预计针对MSPM0 软件产品提供哪种支持?

答: 大多数 SDK 代码按照 3-Clause BSD 许可证提供。

大多数 SDK 是按照 TI 的基线质量流程开发的, MSPM0 SDK 实施 MISRA-C 检查以确保高质量水平。不过, 客户有责任在终端应用程序上验证代码。

有些代码(例如在 TI 商业许可证下许可的诊断库)遵循更严格的开发和测试流程,因而可靠性水平更高。

TI 一直在半导体行业中提供卓越的客户支持。TI 致力于按照历年来的水准提供对 MSPM0 SDK 的支持。

问:如果我有早期实验样片,如何将我的应用程序迁移到生产样片?

答: 有关如何将应用程序迁移到支持生产样片的 MSPM0 SDK 版本的详细信息,请参考早期样片迁移文档

工具

问:支持哪些 IDE 和编译器?

答: MSPM0 包括适合以下产品的示例:

但是,其他第三方的 IDE 和编译器也可能提供并搭配 MSPM0 使用。

问:MSPM0 是否支持“x”工具?

答: 有关 MSPM0 支持的 TI 和第三方的各种工具的信息,请参考工具指南。但是,其中并没有提供可用于 MSPM0 的工具的完整清单,请访问 TI.com 了解更多新讯息或申请第三方工具供应商的支持。

附录 A - 在低功耗模式下调试

问题描述:

器件在进入 STOP 或 STANDBY 模式时可能遇到 SWD 连接问题。

这种限制的影响取决于 IDE 和调试器的实现。

1.当器件进入 STOP/STANDBY 模式时,调试器显示警告错误。

此行为是调试器持续轮询 AP 接口但通信失败所导致的。 在这种情况下,调试器显示警告或提示用户尝试重新连接。 当器件处于低功耗模式时,警告通常定期出现。 下图显示了使用 IAR 与 Segger J-Link 时的警告:

所有空白设备在开机超过~10秒后将进入低功耗模式。 取决于IDE和 使用调试器工具时,当设备处于低功耗模式时尝试访问设备时,可能会给出错误或警告。 当设备处于低功耗状态时尝试在设备上下载项目时,通常会出现警告。 下图显示了将IAR与-110一起使用时的一个错误:

解决方法 如果使用Keil IDE,请下载最新的支持软件包或执行以下操作 指南 为Keil应用低功耗模式补丁程序。 * 如果使用IAR IDE,请下载版本9.60.1+或按照以下步骤操作 指南 * 如果使用J-Link,请包括J-Link脚本并按照中的说明进行修改 预防措施 启用低功耗模式处理 * 如果设备处于关闭状态,请在调试之前配置该工具以使用硬件复位。

3.调试器尝试暂停器件时突然结束。

调试器将无法按需暂停器件,它可能显示类似案例 #1 的警告,也可能突然结束。 下图显示了使用 IAR 与 XDS-110 暂停时的错误:

测试的 IDE 和调试器汇总

下表汇总了测试的某些 IDE 和调试器:

| IDE | 调试器工具 | 进入 LPM | 暂停 | | ———– | ———– | ———– | ———– | (预防措施 6) | CCS/CCS Theia | XDS-110 | 确定 | 确定 | | CCS/CCS Theia | Segger J-Link|确定 (预防措施 9) | 确定 (预防措施 9) | | IAR | XDS-110 | 确定 (预防措施 6) | 错误 (预防措施 6) | | IAR | Segger J-Link | 确定 (预防措施 9) | 确定 (预防措施 9) | | IAR | IAR I-Jet | 确定 (预防措施 6) |确定 (预防措施 6) | | IAR | XDS-110 作为 CMSIS_DAP | 确定 (预防措施 6) | 确定 (预防措施 6) | | Keil | XDS-110 作为 CMSIS_DAP | 确定 (预防措施 6) | 确定(预防措施 6) | | Keil | Segger J-Link | 确定 (预防措施 9) | 确定 (预防措施 9) | | Keil | Keil ULINK | 确定 (预防措施 6) | 确定 (预防措施 6) |

附录 B - 编程问题预防和恢复

问题描述:

在某些情况下,编程器和调试器在尝试连接到器件时 可能会遇到某些问题:

预防措施:

预防这些问题的一些推荐解决方法包括:

预防措施 #1. 在开发期间使用 RUN 或 SLEEP 模式。

预防措施 #2.延迟进入应用程序中的低功耗模式。

预防措施 #3.根据引脚配置实施恢复机制,例如停留在 RUN 模式。SDK 包括一个 driverlib 示例 sysctl_shutdown,显示一个根据外部引脚选择低功耗模式的实现。

预防措施 #4.确保不错误写入 NONMAIN 存储器。NONMAIN 可以完全锁定 SWD 和 BSL,因此只能特意写入。SysConfig 中的 NONMAIN 配置器可以辅助配置 NONMAIN。更多详细信息,请参阅适用于 MSPM0 的 SysConfig 指南

预防措施 #5.确保可使用 RESET 和 BSL_INVOKE 引脚调用 BSL。

预防措施 #6.使用该工具的最新版本或应用其指定的补丁程序。

建议使用最新版本的工具。 如果更新工具不是所需的方法,则需要一个补丁程序或脚本来启用低功耗模式调试。

请将这些脚本或补丁程序与相应的工具一起使用,以启用低功耗模式调试。

如果补丁程序不可用,请参阅预防措施8。 修改Power access point。

预防措施 #7.将工具配置为在设备处于SHUTDOWN状态时,在编程或调试之前执行硬件重置。

  1. 右键单击项目并选择选项。

  2. 选择Debug (调试)菜单,然后单击Settings (设置)。

  3. 在Debug (调试)选项中,更新Connection (连接)选项以使用 [预重设] 。

预防措施 #8.推荐的Keil支持软件包和IAR IDE版本。

建议用户使用这些版本的Keil支持软件包或IAR IDE。

预防措施 #9. 修改Power Access Point.

如果相应的工具支持没有低功耗模式处理。 可以通过修改设备上的Power Access Point来启用它。

为此,请在工具初始化过程中遵循以下步骤:

  1. 切换接入点选择以使用第四个接入点。 这是我们的Power-AP。
  2. 地址偏移将为0x00。
  3. 将1写入Power-AP的第3,第16和第20位。
  4. 执行这些步骤应使用相应的工具启用低功耗模式调试。

请参阅我们的 .dmac 上的文件 :

作为如何这样做的一个例子。如果有更多问题,请参阅ARM的CORESIGHT技术参考手册。

恢复措施:

如果锁定了器件,可遵循以下步骤:

恢复措施 #1.在连接前尝试强制复位:

恢复措施 2.通过调试器复位强制 BSL:

恢复措施 3.通过物理复位强制 BSL:

恢复措施 4.通过下电上电强制 BSL:

恢复措施 5.强制 DSSM 批量擦除: 在此版本中,对 DSSM 命令的支持是使用 CCS 和 MSPM0 Factory Reset GUI 工具实现的。

遵循 CCS IDE 指南中的说明,并参考工具指南了解更多信息。

恢复措施 6.强制 DSSM 恢复出厂设置: 在此版本中,对 DSSM 命令的支持是使用 CCS 和 MSPM0 Factory Reset GUI 工具实现的。

遵循 CCS IDE 指南中的说明,并参考工具指南了解更多信息。

恢复操作7 强制DSSM等待Debug: 在此版本中,对DSSM命令的支持是使用CCS实现的。

遵循 CCS IDE 指南

恢复操作8 强制DSSM设置重置模式:

遵循 CCS IDE 指南

技术支持与产品更新