MSPM0 SDK 示例指南

1.引言

MSPM0 SDK 随附大量代码示例, 可帮助工程师使用德州仪器 (TI) 的 MSPM0 系列微控制器开发应用。

示例文件夹分为 RTOS 和非 RTOS 子文件夹(目前 仅支持非 RTOS)。这些文件夹包含每个 LaunchPad 的示例,并根据功能进行整理,例如较低层的 Driverlib 示例、较高层的 TI 驱动程序示例,以及 GUI Composer、LIN、IQMath 等中间层的示例。

一些示例支持 SysConfig, 可简化器件配置并加快软件开发。 请参阅“SDK 快速入门指南”,更详细地了解如何 开始使用 SysConfig 并在下面各节中搜索 SysConfig 字符 image0

2.MSPM0 SDK 示例

2.1 演示

MSPM0 SDK 包含多个演示,展示了 各种器件的功能。

每个演示都自带文档、完整的源代码,以及对应 其所支持的不同 IDE 和编译器的工程文件, 因而使得演示简单易用。

敬请期待更多示例和功能。

2.1.1 开箱即用体验

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

out_of_box

MSPM0 LaunchPad 的开箱即用体验

2.2 DriverLib

DriverLib 是一组底层驱动程序,可提供用于 访问 MSPM0 寄存器和完整器件功能的 API。

以下示例使用 Driverlib API 演示了 器件功能,既涵盖了切换 GPIO 输出引脚等简单用例, 也介绍了使用多个外设的更复杂 用例。

每个示例都自带文档、完整的源代码,以及 对应其所支持的不同 IDE 和编译器的工程文件, 因而使得示例简单易用。

2.2.1 AES 加速器 (AES)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

aes_cbc_256_enc_dec

AES256 CBC 加密和解密示例

image1

aes_cfb_256_decrypt

AES CFB 256 位解密示例

image2

aes_ofb_128_encrypt

AES OFB 128 位加密示例

image3

2.2.2 模数转换器 (ADC)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

adc12_14bit_resolution

在启用硬件均值的情况下使用 DMA 以最大频率执行 ADC12 转换

image4

image5

adc12_max_freq_dma

使用 DMA 以最大频率执行 ADC12 转换

image6

image7

adc12_max_freq_dma_8bit

使用 DMA 以最大频率和 8 位分辨率执行 ADC12 转换

image8

image9

adc12_monitor_supply

ADC12 监测电压电源通道

image10

image11

adc12_simultaneous_trigger_event

由计时器事件触发双重 ADC12 转换

image12

adc12_simultaneous_trigger_event_stop

在 STOP 模式下由计时器事件触发双重 ADC12 转换

image13

adc12_single_conversion

由软件触发简单的 ADC12 单次转换

image14

image15

adc12_single_conversion_vref_external

由软件使用外部基准触发 ADC12 单次转换

image16

image17

adc12_single_conversion_vref_internal

由软件使用内部 VREF 触发 ADC12 单次转换

image18

image19

adc12_triggered_by_timer_event

由计时器事件触发 ADC12 转换

image20

image21

adc12_triggered_by_timer_event_stop

在 STOP 模式下由计时器事件触发 ADC12 转换

image22

image23

adc12_window_comparator

在重复模式下使用窗口比较器功能执行 ADC12 单次转换

image24

image25

2.2.3 比较器 (COMP)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

comp_analog_filter

比较器使用外部输入且具有迟滞和输出模拟滤波器

image26

image27

comp_dac_to_timer_event

使用 8 位 DAC 的比较器输出触发计时器事件以测量计时

image28

image29

comp_hs_dac_vref_external

比较器处于高速模式并将 8 位 DAC 与外部 VREF 搭配使用

image30

image31

comp_hs_tima_pwm_fault

高速模式下的比较器触发 TIMA 故障

image32

comp_lp_dac_vref_internal

比较器处于低速模式并将 8 位 DAC 与内部 VREF 搭配使用

image33

2.2.4 控制器局域网 (CAN)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

mcan_loopback

MCAN 使用环回模式发送和接收消息

image34

mcan_message_rx

示例配置用于接收 CAN 和 CAN-FD 帧

image35

mcan_message_rx_tcan114x

示例配置用于使用 BOOSTXL-TCAN1145 boosterpack 接收 CAN 和 CAN-FD 帧。

image36

mcan_multi_message_tx

CAN-FD 在 GPIO 中断时发送两条具有唯一 ID 的消息

image37

mcan_multi_message_tx_tcan114x

CAN-FD 在 GPIO 中断时使用 BOOSTXL-TCAN1145 boosterpack 发送两条具有唯一 ID 的消息。

image38

mcan_single_message_tx

CAN-FD 在 GPIO 中断时发送一条消息

image39

2.2.5 循环冗余校验 (CRC)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

crc_calculate_checksum

存储块的 CRC32 校验和计算

image40

image41

crc_calculate_checksum_dma

使用 DMA 块传输对存储块进行 CRC32 检验和计算

image42

image43

2.2.6 数模转换器 (DAC)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

dac12_dma_sampletimegen

DAC12 将 DMA 与采样时间发生器搭配使用来生成正弦波

image44

dac12_fifo_sampletimegen

DAC12 使用 FIFO 和采样时间发生器发送重复性信号

image45

dac12_fifo_timer_event

DAC12 使用 FIFO 发送锯齿状信号并由计时器事件触发

image46

dac12_fixed_voltage_vref_internal

DAC12 设置固定电压输出

image47

2.2.7 直接存储器访问 (DMA)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

dma_block_transfer

DMA 从闪存主存储器复制到 SRAM 存储器

image48

image49

dma_fill_data

使用 DMA 对 SRAM 进行 DMA 存储器填充

image50

image51

dma_table_transfer

DMA 将表格模式与 DMA 搭配使用

image52

image53

2.2.8 事件管理器

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

event_input_triggers_output

事件配置用于在按下开关时切换 LED

image54

image55

2.2.9 GPIO

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

gpio_input_capture

GPIO 通过输入捕获引脚触发中断

image56

image57

gpio_simultaneous_interrupts

演示如何同时处理三个 GPIO 中断

image58

gpio_software_poll

GPIO 输出根据轮询输入进行设置

image59

image60

gpio_toggle_output

GPIO 翻转输出引脚

image61

image62

gpio_toggle_output_hiz

GPIO 翻转配置为高阻态的输出引脚

image63

image64

2.2.10 通用放大器 (GPAMP)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

gpamp_buffer_to_adc

GPAmp 配置为缓冲模式并输出到 ADC

image65

image66

gpamp_general_purpose_rri

GPAmp 配置为通用轨到轨模式

image67

image68

2.2.11 内部集成电路 (I2C)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

i2c_controller_rw_multibyte_fifo_interrupts

I2C 控制器使用中断与 FIFO 来读取和写入多个字节

image69

image70

i2c_controller_rw_multibyte_fifo_poll

I2C 控制器使用轮询 FIFO 来读取和写入多个字节

image71

image72

i2c_controller_target_dynamic_switching

I2C 在控制器模式与目标模式之间动态转换

image73

image74

i2c_multicontroller_arbitration

I2C 控制器检测到仲裁错误

image75

image76

i2c_target_rw_multibyte_fifo_interrupts

I2C 目标使用中断来读取和写入多个字节

image77

image78

i2c_target_rw_multibyte_fifo_interrupts_stop

I2C 目标在 STOP 模式下使用中断来读取和写入多个字节

image79

image80

i2c_target_rw_multibyte_fifo_poll

I2C 目标使用轮询 FIFO 来读取和写入多个字节

image81

image82

2.2.12 数学加速器 (MATHACL)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

mathacl_mpy_div_op

使用定点的 MATHACL 乘法和除法

image83

mathacl_trig_op

三角函数的 MATHACL 实现

image84

2.2.13 非易失性存储器 (FLASHCTL)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

flashctl_blank_verify

“闪存空白验证”命令的实现

image85

image86

flashctl_dynamic_memory_protection

闪存配置为具有动态保护

image87

image88

flashctl_ecc_error_injection

闪存 ECC 测试及 SEC 与 DED 错误检测

image89

flashctl_multiple_size_read_verify

针对多种数据大小且带有和不带 ECC 的闪存读取验证命令实现

image90

image91

flashctl_multiple_size_write

不同大小数据的闪存写入

image92

image93

flashctl_nonmain_memory_write

非主闪存存储器的读取和写入

image94

image95

flashctl_program_with_ecc

具有 ECC 的闪存编程

image96

2.2.14 运算放大器 (OPA)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

opa_burnout_current_source_to_adc

缓冲模式下的 OPA 向 ADC 提供烧毁电流源

image97

image98

opa_dac8_output_buffer

OPA 处于输出缓冲模式并使用 8 位 DAC

image99

image100

opa_general_purpose_rri

OPA 处于通用模式并采用轨到轨配置

image101

image102

opa_inverting_pga_with_dac

OPA 采用同相 PGA 配置并使用 DAC12 作为偏置

image103

opa_non_inverting_pga

OPA 采用同相 PGA 配置

image104

image105

opa_signal_chain_to_adc

两个 OPA 配置为 TIA 和 PGA 并连接到 ADC

image106

2.2.15 其他

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

cinit_bypass

旁路 CINIT 跳过变量初始化

image107

image108

empty

使用 DriverLib 的空白启动工程

image109

image110

empty_driverlib_src

使用 DriverLib 的空白启动工程

image111

image112

empty_library

使用 DriverLib 的空白启动库工程

nvic_interrupt_disable

NVIC 用于演示禁用中断的最佳方法

image113

image114

nvic_interrupt_grouping

NVIC 配置和中断分组用法

image115

image116

sram_parity

初始化和使用奇偶校验 SRAM

image117

systick_periodic_timer

SysTick 生成周期性中断

image118

image119

2.2.16 实时时钟 (RTC)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

rtc_calendar_alarm_standby

RTC 设置日历报警并在报警触发时切换 GPIO

image120

rtc_offset_calibration_lfxt

晶体的 RTC 偏移校正

image121

rtc_periodic_alarm_lfosc_standby

使用 LFOSC 在 STANDBY 状态下定期报警的 RTC 实现

image122

rtc_periodic_alarm_lfxt_standby

使用 LFXT 在 STANDBY 状态下定期报警的 RTC 实现

image123

2.2.17 串行外设接口 (SPI)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

spi_controller_command_data_control

采用命令数据 (CD) 控制的 SPI 控制器传输

image124

image125

spi_controller_echo_interrupts

SPI 控制器使用 Motorola 格式传输数据

image126

image127

spi_controller_internal_loopback_poll

SPI 控制器具有内部环回并使用轮询

image128

image129

spi_controller_multibyte_fifo_dma_interrupts

SPI 控制器使用 FIFO 和 DMA 来读取和写入多个字节

image130

image131

spi_controller_multibyte_fifo_poll

SPI 控制器使用轮询 FIFO 来读取和写入多个字节

image132

image133

spi_controller_register_format

SPI 控制器使用寄存器格式发送和读取数据

image134

image135

spi_controller_repeated_multibyte_fifo_dma_interrupts

SPI 控制器使用 FIFO 和 DMA 每秒读取和写入多个字节

image136

image137

spi_peripheral_echo_interrupts

SPI 外设使用 Motorola 格式回传数据

image138

image139

spi_peripheral_multibyte_fifo_dma_interrupts

SPI 外设使用 FIFO 和 DMA 来读取和写入多个字节

image140

image141

spi_peripheral_multibyte_fifo_poll

SPI 外设使用轮询 FIFO 来读取和写入多个字节

image142

image143

spi_peripheral_register_format

SPI 外设使用寄存器格式发送和读取数据

image144

image145

spi_peripheral_repeated_multibyte_fifo_dma_interrupts

SPI 外设使用 FIFO 和 DMA 来读取和写入多个字节

image146

image147

2.2.18 系统控制器 (SYSCTL)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

sysctl_frequency_clock_counter

通过频率时钟计数器 (FCC) 监视 SYSOSC

image148

sysctl_hfxt_run

将外部 HFXT 设置为 HSCLK 和 MCLK 的源 (48MHz)

image149

sysctl_lfxt_standby

将 LFXT 设置为 LFCLK 的源 (32kHz) 并设置 STANDBY0 下的电源策略

image150

sysctl_mclk_syspll

将 MCLK 设置为从 SYSPLL 运行 (80MHz)

image151

sysctl_power_policy_sleep_to_standby

SYSCTL 在 SLEEP 模式和 STANDBY 模式之间切换

image152

image153

sysctl_power_policy_sleep_to_stop

SYSCTL 在 SLEEP 模式和 STOP 模式之间切换

image154

image155

sysctl_shutdown

显示 SHUTDOWN、STOP、STANDBY 和 SLEEP 后的正确唤醒机制

image156

image157

2.2.19 计时器 - 高级 (TIMA)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

tima_timer_mode_periodic_repeat_count

TimerA 处于定期模式并使用重复计数功能

image158

tima_timer_mode_pwm_dead_band

TimerA 输出具有死区插入的 PWM 信号

image159

tima_trigger_fail_mechanism

TimerA 演示故障检测

image160

2.2.20 计时器 - 通用 (TIMG)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

timg_qei_mode

TimerG 使用 QEI 来对正交编码器的相对位置输出进行解码

image161

2.2.21 计时器 - 通用 (TIMx)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

timx_timer_mode_capture_duty_and_period

计时器计算周期和占空比

image162

image163

timx_timer_mode_capture_edge_capture

使用计时器捕获模式进行计时器边沿时间检测

image164

image165

timx_timer_mode_compare_edge_count

使用比较模式的计时器边沿计数功能

image166

image167

timx_timer_mode_one_shot_standby

器件处于 STANDBY 模式时,计时器处于单次触发模式

image168

image169

timx_timer_mode_periodic_sleep

器件处于 SLEEP 模式时,计时器处于定期模式

image170

image171

timx_timer_mode_periodic_standby

器件处于 STANDBY 模式时,计时器处于定期模式

image172

image173

timx_timer_mode_periodic_stop

器件处于 STOP 模式时,计时器处于定期模式

image174

image175

timx_timer_mode_pwm_center_stop

器件处于 STOP 模式时,计时器处于 PWM 中心对齐模式

image176

image177

timx_timer_mode_pwm_cross_trigger_stop_restore

器件退出 STOP 模式后,计时器处于 PWM 模式并在软件中保持

image178

timx_timer_mode_pwm_edge_sleep

器件处于 SLEEP 模式时,计时器处于 PWM 边沿对齐模式

image179

image180

timx_timer_mode_pwm_edge_sleep_shadow

计时器使用影子加载功能来更新 PWM 占空比

image181

image182

2.2.22 真随机数发生器 (TRNG)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

trng_sample

进行 TRNG 采样,以使用随机数据填充缓冲区

image183

trng_sample_stop_restore

在器件退出 STOP 模式后,TRNG 对随机数据进行采样并在 SW 中保持

image184

2.2.23 通用异步收发器 (UART)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

uart_echo_interrupts_standby

当器件处于 STANDBY 模式时 UART RX/TX 使用中断来回显

image185

image186

uart_extend_manchester_echo

UART 扩展模块使用曼彻斯特编码来回显接收的数据包

image187

image188

uart_extend_manchester_send_packet

UART 扩展模块使用曼彻斯特编码和解码来发送数据包

image189

image190

uart_external_loopback_interrupt

使用中断的 UART RX/TX 外部环回

image191

image192

uart_internal_loopback_standby_restore

器件退出 STANDBY 模式后 UART 内部环回并在软件中保持

image193

uart_rw_multibyte_fifo_poll

UART RX/TX(使用具有轮询功能的 FIFO)

image194

image195

uart_rx_hw_flow_control

使用硬件流控制的 UART RX

image196

image197

uart_rx_multibyte_fifo_dma_interrupts

使用 DMA 触发器的 UART RX

image198

image199

uart_tx_console_multibyte_repeated_fifo_dma

UART TX 到控制台(使用连续 DMA 触发器)

image200

image201

uart_tx_hw_flow_control

使用硬件流控制的 UART TX

image202

image203

uart_tx_multibyte_fifo_dma_interrupts

使用 DMA 触发器的 UART TX

image204

image205

2.2.24 窗口看门狗计时器 (WWDT)

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

wwdt_interval_timer_lfosc_standby

器件处于 STANDBY 模式时,WWDT 使用 LFOSC 并处于间隔计时器模式

image206

image207

wwdt_interval_timer_lfxt_standby

器件处于 STANDBY 模式时,WWDT 使用 LFXT 并处于间隔计时器模式

image208

wwdt_window_mode_periodic_reset

支持定期复位的 WWDT 窗口看门狗模式

image209

image210

2.3 TI 驱动程序

“TI 驱动程序”提供了一系列稳健而直观的 功能 API,使开发人员能够以可移植、功能丰富的方式访问外设。

MSPM0 的 TI 驱动程序正在开发当中,但下面的示例简要介绍了 预期的功能。

2.3.1 FreeRTOS

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

uart_callback/freertos

使用回调的 UART 简单回显

uart_echo/freertos

UART 简单回显

2.3.2 No RTOS

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

uart_echo/nortos

UART 简单回显

watchdog_interval

看门狗驱动程序处于间隔模式

watchdog_reset

看门狗驱动程序处于复位模式

2.4 启动映像管理器 (BIM)

MSPM0 SDK 包括启动映像管理器实现, 展示了用户如何验证器件中所加载映像的 完整性和真实性。

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

bim_sample_image

对 BIM 的 GPIO 翻转映像进行采样

image211

boot_application

使用 MCUBoot 的启动映像管理器

image212

2.5 引导加载程序 (BSL)

引导加载程序 (BSL) 提供了一种 通过标准 UART 或 I2C 串行接口对器件存储器进行烧录和/或验证的 方法。此外,BSL 还支持基于 MAIN 闪存的通讯插件,以启用 其他接口和功能。

MSPM0 SDK 包含多个示例,展示了如何在 MAIN 闪存中实现各种通讯插件以及其他 BSL 功能。

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

bsl_host_mcu_i2c

显示 BSL I2C 闪存接口的实现

bsl_host_mcu_uart

显示 BSL uart 闪存接口的实现

bsl_i2c_flash_interface

显示 BSL I2C 闪存接口的实现

image213

image214

bsl_software_invoke

在应用程序请求时跳转到 ROM 引导加载程序

image215

image216

bsl_uart_flash_interface

显示 BSL UART 闪存接口的实现

image217

image218

secondary_bsl

在 MAIN 闪存实现次级引导加载程序来覆盖 ROM BSL

image219

image220

2.6 指导手册

“MSPM0 SDK 指导手册”包含多个实例,展示了使用多个外设实现更复杂的功能。

这些示例使用多个 DriverLib API 并包括完整的源代码和文档以及详细的使用说明。

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

adc_dma_ping_pong

将 ADC 数据捕获到 2 个(乒乓)缓冲器

image221

adc_to_spi_controller

通过 SPI 从连接的目标器件读取 ADC 数据

image222

image223

adc_to_spi_peripheral

对 ADC 进行采样并响应由控制器发送的 SPI 命令

image224

image225

adc_to_uart

对 ADC 值进行采样并通过 UART 发送

image226

image227

programmable_gain_amplifier_1

使用可编程增益放大器来动态调整增益

image228

programmable_gain_amplifier_2

使用可编程增益放大器来动态调整增益并使用集成式 ADC 来捕获值

image229

pwm_led_driver

使用计时器产生脉动 LED 效果

image230

image231

temp_sense_thermistor

使用集成式运算放大器和 ADC 对 LaunchPad 热敏电阻进行采样

image232

transimpedance_amplifier

配置跨阻放大器拓扑中的运算放大器

image233

2.7 EEPROM

MSPM0 通过其内部闪存支持模拟 EEPROM。 与使用外部串行 EEPROM 相比,使用内部闪存的模拟 EEPROM 可节省引脚用量和成本。

MSPM0 SDK 包含一个库和多个示例,展示了其所支持的解决方案 实现方式。

2.7.1 A 型

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

eeprom_emulation_type_a

演示 A 型 EEPROM 仿真以存储非易失性数据

eeprom_emulation_type_a_test

演示 A 型 EEPROM 仿真的更详细用例,以存储非易失性数据块

2.7.2 B 型

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

eeprom_emulation_type_b

演示 B 型 EEPROM 仿真以存储用户数据

eeprom_emulation_type_b_test

演示 B 型 EEPROM 仿真的更详细用例,以存储用户数据

2.8 GUI Composer

GUI Composer 是一款基于浏览器的工具,用于开发 PC 端 基于 HTML 的 GUI,从而补充嵌入式工程或应用程序。

MSPM0 SDK 包含一个库和多个示例,展示了其所支持的协议 实现方式。

2.8.1 流媒体协议

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

gc_simple_json

演示使用 JSON 格式字符串进行 GUI Composer 通信的基本用例

image234

image235

gc_simple_messagepack

演示使用 MessagePack 协议进行 GUI Composer 通信的基本用例

image236

image237

2.9 IQMath

IQMath 是一组高度优化的 高精度定点数运算函数库。

MSPM0 SDK 包括 IQMath 的使用示例,使用简单的 C 运行时系统 (RTS) 函数,并利用 MathAcl 硬件加速器。

2.9.1 编译器 RTS 库

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

iqmath_rts_ops_test

利用 IQMath 的 RTS 实现来实施各种定点运算

image238

image239

2.9.2 MathACL

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

iqmath_mathacl_ops_test

利用 IQMath 的 MathACL 实现来实施各种定点运算

image240

2.10 RTOS 内核

MSPM0 SDK 包含一组用于测试 内核功能的示例。

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

blink_led

使用两个任务的简单 FreeRTOS LED 闪烁演示

image241

image242

posix_demo

简单的 Posix FreeRTOS 闪烁 LED 演示

image243

image244

2.11 LIN

本地互连网络 (LIN) 是汽车中 常用的一种易于实现的低成本多点通信总线。

MSPM0 SDK 包含易于使用的指挥官和 响应者示例。

2.11.1 指挥官

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

lin_commander

演示 LIN 指挥官使用 UART 发送和接收 LIN 2.0 数据包的基本实现

image245

image246

2.11.2 响应者

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

lin_responder

演示 LIN 响应者使用 UART 发送和接收 LIN 2.0 数据包的基本实现

image247

image248

2.12 有刷电机控制

MSPM0 SDK 包含一个示例,用于 通过 DRV8706-Q1 EVM 评估有刷电机控制库。该固件有专用的 GUI 上位机,旨在帮助用户快速进行测试和评估。

更多示例和功能即将推出,敬请期待。

2.12.1 DRV8706-Q1

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

drv8706s-q1evm-gui-firmware

适用于 LP_MSPM0L1306 和 DRV8706S-Q1 EVM GUI 的固件

image249

2.13 步进电机控制

MSPM0 SDK 包含多个示例,用于 通过 DRV8411A 和 DRV8889-q1 EVM 评估步进电机控制库。这些固件 有专用的 GUI 上位机,旨在帮助用户快速进行测试和评估。

更多示例和功能即将推出,敬请期待。

2.13.1 DRV8411A

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

drv8411aevm-gui-firmware

适用于 LP_MSPM0L1306 和 DRV8411AEVM GUI 的固件

image250

2.13.2 DRV8889-Q1

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

drv8889-q1evm-gui-firmware

适用于 LP_MSPM0L1306 和 DRV8889-Q1 EVM GUI 的固件

image251

2.14 SMBus

系统管理总线 (SMBus) 是一种适用于轻量级通信的 简单单端双线总线。

MSPM0 SDK 包含适用于控制器和 目标的易用示例。

2.14.1 控制器

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

smbus_controller

演示 SMBus 控制器使用 I2C 来测试所有 SMBus 2.0 协议的基本实现

image252

2.14.2 目标

工程名称

说明

EVM

LP_MSPM0G3507

LP_MSPM0L1306

smbus_target

演示 SMBus 目标使用 I2C 来测试所有 SMBus 2.0 协议的基本实现

image253