21 #ifndef DSPLIB_LUD_COMMON_IXX_IXX_OXX_H_
22 #define DSPLIB_LUD_COMMON_IXX_IXX_OXX_H_
24 #include "../common/DSPLIB_utility.h"
28 template <
typename dataType>
35 template <
typename dataType>
38 template <
typename dataType>
void DSPLIB_lud_identity_matrix_generate_exec_ci(dataType *pMat, int32_t nRows, int32_t colStride, uint8_t *pBlock)
void DSPLIB_lud_blk_move_exec_ci(dataType *pOut, dataType *pIn, int32_t Nrows, int32_t Ncols, int32_t colOutStride, int32_t colInStride, uint8_t *pBlock)
void DSPLIB_lud_blk_move_init_ci(uint8_t *pBlock, int32_t nRows, int32_t stride)
void DSPLIB_lud_identity_matrix_generate_init_ci(uint8_t *pBlock, int32_t nRows, int32_t stride)