20 #ifndef DSPLIB_QRD_COMMON_IXX_IXX_OXX_H_
21 #define DSPLIB_QRD_COMMON_IXX_IXX_OXX_H_
28 #include "../common/DSPLIB_utility.h"
36 template <
typename dataType>
39 template <
typename dataType>
47 template <
typename dataType>
50 template <
typename dataType>
void DSPLIB_qrd_blk_move_exec_ci(dataType *pOut, dataType *pIn, int32_t Nrows, int32_t Ncols, int32_t colOutStride, int32_t colInStride, uint8_t *pBlock)
void DSPLIB_qrd_identity_matrix_generate_init_ci(int32_t nRows, int32_t stride, uint8_t *pBlock)
void DSPLIB_qrd_identity_matrix_generate_exec_ci(dataType *pMat, int32_t nRows, int32_t colStride, uint8_t *pBlock)
void DSPLIB_qrd_blk_move_init_ci(int32_t nRows, int32_t nCols, int32_t strideR, uint8_t *pBlock)