41 #ifndef SENSOR_TMP007_H
42 #define SENSOR_TMP007_H
bool SensorTmp007_test(void)
bool SensorTmp007_read(uint16_t *rawVolt, uint16_t *rawTemp)
void SensorTmp007_convert(uint16_t rawVolt, uint16_t rawTemp, float *tObj, float *tTgt)
bool SensorTmp007_enable(bool enable)
bool SensorTmp007_init(void)