40 #ifndef SENSOR_BMP280_H
41 #define SENSOR_BMP280_H
57 #define SENSOR_BMP280_DATASIZE 6
void SensorBmp280_convert(uint8_t *raw, int32_t *temp, uint32_t *press)
bool SensorBmp280_test(void)
void SensorBmp280_enable(bool enable)
bool SensorBmp280_init(void)
bool SensorBmp280_read(uint8_t *pBuf)