50 #ifndef ti_ipc_Ipc__include
51 #define ti_ipc_Ipc__include
53 #if defined (__cplusplus)
70 #define Ipc_S_ALREADYSETUP 1
75 #define Ipc_S_SUCCESS 0
85 #define Ipc_E_INVALIDARG -2
90 #define Ipc_E_MEMORY -3
95 #define Ipc_E_ALREADYEXISTS -4
100 #define Ipc_E_NOTFOUND -5
105 #define Ipc_E_TIMEOUT -6
110 #define Ipc_E_INVALIDSTATE -7
115 #define Ipc_E_OSFAILURE -8
120 #define Ipc_E_RESOURCE -9
125 #define Ipc_E_RESTART -10
130 #define Ipc_E_NOTREADY -11
281 Int
Ipc_readConfig(UInt16 remoteProcId, UInt32 tag, Ptr cfg, SizeT size);
359 Int
Ipc_writeConfig(UInt16 remoteProcId, UInt32 tag, Ptr cfg, SizeT size);
361 #if defined (__cplusplus)