# 引言
本文介绍了大多数 TI 链接器命令文件中通常会使用的代码, 但没有阐述全部, 也不适用于 GCC 链接器脚本。
# 问题说明
您已经有一个链接器命令文件, 它在您开始使用的开发系统(套件、LaunchPad、EVM 等)上运行良好。 但现在需要让所有项目都在最终生产系统上运行。 此外,您需要更改链接器命令文件,并对生产系统上的内存配置进行建模。 本文将通过介绍您现有的链接器命令文件来帮助您实现上述目标。
# 文章概述
“基本介绍”部分适用于所有人。 该部分中描述的代码适用于每个链接器命令文件。 “简单拓展”部分是选择性内容, 所说明的代码适用于部分而不是所有链接器命令文件。
# 基本介绍
链接器命令文件可以包含命令行中可能出现的所有项目:选项、目标文件名、库名。 您可以创建全局符号, 但本文不提供这方面的任何说明。 此部分重点介绍 MEMORY 指令,尤其是 SECTIONS 指令, 这些指令适用于每个链接器命令文件。
## MEMORY 指令
MEMORY 指令的目的是为内存范围指定名称。
这些内存范围名称将在 SECTIONS 指令中使用。 下面是典型 MSP430 系统的部分 MEMORY 指令...
```c
MEMORY
{
SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010
PERIPHERALS_8BIT : origin = 0x0010, length = 0x00F0
PERIPHERALS_16BIT : origin = 0x0100, length = 0x0100
RAM : origin = 0x1C00, length = 0x0FFE
INFOA : origin = 0x1980, length = 0x0080
INFOB : origin = 0x1900, length = 0x0080
INFOC : origin = 0x1880, length = 0x0080
INFOD : origin = 0x1800, length = 0x0080
FLASH : origin = 0x8000, length = 0x7F80
INT00 : origin = 0xFF80, length = 0x0002
/* ... 等等 */
}
```
以 RAM 开头的行定义了一个名为 RAM 的内存范围。 此范围从地址 0x1C00 开始,长度为 0xFFE。
## SECTIONS 指令
SECTIONS 指令包含大部分有用的代码, 需要注意的一点是 SECTIONS 指令可以同时执行两项操作。
* 它由输入节构成输出节
* 它为这些输出节分配内存
### 图
下面以图形的形式展示了 SECTIONS 指令的工作方式。

### 术语表
描述 SECTIONS 指令需要了解以下术语。
* 目标文件 - 就本文而言,目标文件是输入节的集合。 目标文件可以直接呈现给链接器(通过命令行或在命令文件中),也可以来自库。
* 输入节 - 一个目标文件中的一节。 输入节可以是已初始化或未初始化状态, 它可以包含代码或数据。
* 输出节 - 一个或多个输入节的集合。 输出节是根据 SECTIONS 指令形成的,只有极少数的例外情况除外(本文中不做阐述)。
* 内存范围 - 在 MEMORY 指令中指定的系统内存范围。
### 节命名约定
从理论上讲,仅凭名称无法了解有关输入节内容的任何信息。 尽管如此,具有以下名称的输入节通常包含以下内容:
名称 |已初始化 |说明
----------------------|-----------|------------------------
.text |是 |可执行代码
.bss |否 |全局变量
.cinit |是 |用于初始化全局变量的表
.data (EABI) |是和否|从汇编器出来时已初始化;由链接器更改为未初始化
.data (COFF ABI) |是 |已初始化的数据
.stack |否 |系统堆栈
.heap 或 .sysmem |否 |malloc 堆
.const |是 |已初始化的全局变量
.switch |是 |某些 switch 语句的跳转表
.init_array 或 .pinit|是 |启动时调用的 C++ 构造函数的表
.cio |否 |stdio 函数的缓冲区
节名称通常以“.”开头,但并非必须如此。
您可能会看到这些名称的变体,例如 .ebss 或 .fardata。 这样的节与该表中描述的节几乎相同。
### 语法注意事项
本文此部分中的所有示例都位于 SECTIONS 指令中。
```c
SECTIONS
{
/* 所有示例均位于此处 */
}
```
### 构成输出节
SECTIONS 指令代码最令人困惑的一个方面是所有的语法快捷方式。 为了揭开其神秘面纱,下面提供了一个没有快捷方式的示例。
```c
output_section_name /* 为输出节命名 */
{
file1.obj(.text) /* 列出输入节 */
file2.obj(.text)
file3.obj(.text)
} > FLASH /* 分配给 FLASH 内存范围 */
```
这段代码将创建一个名为 output_section_name 的输出节。 此输出节包含 3 个输入节:来自 file1.obj 的 .text、来自 file2.obj 的 .text 以及来自 file3.obj 的 .text。 此输出节将被分配给 FLASH 内存范围。
显然,此语法无法很好地扩展到包含许多目标文件的系统。
因此,下面是一种可能的快捷方式。
```c
output_section_name /* 为输出节命名 */
{
/* 所有名为 .text 的输入节的快捷语法 */
*(.text)
} > FLASH /* 分配给 FLASH 内存范围 */
```
此示例与上一个示例执行的操作相同,但有一处不同。 上一个示例恰好使用了 3 个输入节,并明确指定了每个输入节的目标文件名和输入节名。 此示例使用所有名为 .text 的输入节。 确切地说,它使用所有名为 .text 且不属于任何其他输出节的输入节。
因为即使这样还不够短,所以此示例中的快捷方式建立在上一个示例的基础上。
```c
.text > FLASH
```
此示例与上一个示例只有一个区别:输出节的名称已从 output_section_name 更改为 .text。 请注意输出节名称和输入节名称完全相同:.text。
尽管有这样的相似之处,但不要忽略输入节和对应输出节之间的区别,这很重要。
下面还有一个快捷方式示例:
```c
.text : {} > FLASH
```
此示例和上一个示例没有什么不同。 之所以显示此示例,是因为该语法模式在许多链接器命令文件中都很常见。
这些快捷方式可以混合在一起。 例如:
```c
output_section_name
{
first.obj(.text) /* 必须首先出现此代码 */
*(.text)
} > FLASH
```
这段代码将创建一个名为 output_section_name 的输出节。 第一个输入节是来自 first.obj 的 .text 节。 其余输入节全部是来自所有其他目标文件的 .text 节。 此输出节将被分配给 FLASH 内存范围。
### 将输出节分配给内存
以上示例中的此语法...
```c
...> FLASH
```
将输出节分配给内存。 此特定示例中使用的是 FLASH 内存范围。
还可能看到...
```c
...> 0x20000000
```
分配给固定地址的行为始终在分配给指定内存范围之前完成。 链接器命令文件可能会利用这种顺序差异。
需要注意的另一种方法...
```c
#define BASE 0x20000000
/* 随后有大量代码行 */
...> BASE
```
此代码看起来与分配给指定内存范围相同,但实际上是分配给固定地址。
# 简单拓展
从此处开始,本文不再那么具有通用性,而是更具选择性。 请查看附带每个节的的示例。 如果类似的代码用于您的链接器命令文件中,请查看该部分中的相应描述。
否则,可以忽略该部分。
除非另有示意或说明,否则所有示例都位于 SECTIONS 指令中。
## 增补和变更
如果您的链接器命令文件中包含本文未介绍的代码,请将此代码的相关信息发布到 [E2E 论坛](https://e2e.ti.com)。 论坛回复的结果通常是对本文的增补或变更。
## 内存范围中的第一个输出节
假设您看到的代码类似于...
```c
#define BASE 0x00200000
MEMORY
{
FLASH : origin = BASE, length = 0x0001FFD4
...
}
SECTIONS
{
.intvecs > BASE /* 分配给 BASE 的唯一节*/
.text > FLASH
.const > FLASH
...
}
```
此代码的最终结果是 .intvecs 成为 FLASH 内存范围中的第一个输出节。 其余的输出节也会进入 FLASH,但可以按任何顺序分配。
此 #define BASE 是使用链接器的类似于 C 的预处理器功能的示例。 它用于建立 FLASH 内存范围的开头。 它还用于将 .intvecs 分配给该特定地址。 分配给特定地址的行为始终在分配给指定内存范围之前完成。
## 分配给多个内存范围
考虑以下示例...
```c
.text > FLASH0 | FLASH1
```
此示例表示 .text 输出节被分配给了内存范围 FLASH0 或 FLASH1。 首先尝试 FLASH0。 如果它无法容纳所有 .text,则尝试 FLASH1。 注意 .text **不能**拆分。 整个输出节需要放置在 FLASH0 或 FLASH1 中。
## 在多个内存范围之间拆分输出节
考虑以下示例...
```c
.text : >> RAMM0 | RAML0 | RAML1
```
此示例表示在多个内存范围之间拆分 .text。 注意 `>>` 语法。
如果 .text 不能全部容纳在 RAMM0 中,则会将其拆分,让其余的部分进入其他内存范围。 拆分发生在输入段的边界上。 输入段绝不会拆分。 这意味着任何函数、数组、结构等都不能在中间拆分。 内存范围按该顺序使用。
## 内存页
内存页仅在 C28xx 链接器命令文件中使用。
如下所示,MEMORY 指令中指定了一个内存页...
```c
MEMORY
{
PAGE 0 :
RAMM0 : origin = ...
RAML0L1 : origin = ...
PAGE 1 :
RAMM1 : origin = ...
RAML2 : origin = ...
}
```
每个内存页都是完全独立的。 在内存页之间可以重复使用内存范围名称和内存地址。 以下示例是完全符合规则的,但确是一个非常糟糕的方法...
```c
/* 不要这样做!!! */
MEMORY
{
PAGE 0 :
MEM_RANGE : origin = 0x100, length = 0x100
PAGE 1 :
MEM_RANGE : origin = 0x100, length = 0x100
}
```
C28xx 器件是从 20 世纪 80 年代开发的 C2xxx 器件系列衍生而来的。 那些早期的器件对于代码和数据具有单独分开的内存总线。 这些总线连接到物理上独立的内存块。因此,PAGE 0 上的特定地址可能与 PAGE 1 上的相同地址具有不同的内容。 从理论上讲,在 C28xx 器件上同样可以实现内存总线的这种独立连接,不过极少使用这一功能(基本上从不使用)。 如果有任何疑问,请查看具体器件的文档。
即使几乎所有 C28xx 器件的所有内存总线都连接到所有内存,使用内存页的传统仍然存在。 如果链接器命令文件使用 PAGE 0 和 PAGE 1,最好继续按这种方式使用。只是需要注意最后一个示例中指出的陷阱。
### 语法提示
在任何可以写成 MEMORY_RANGE_NAME 的地方,也可以写成 MEMORY_RANGE_NAME PAGE 0。 表面上看,这是因为可以在多个内存页上使用相同的内存范围名称。 第一种写法是不好的编程习惯,所以写出页码实际上可以保持所有内容的清晰和易于维护。 如果将不存在的内存范围名称和内存页组合在一起,链接器将提示相关信息。
## 使输出节无效
如果看到如下所示的代码...
```c
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* 未使用 */
```
语法 `TYPE = DSECT` 使此输出节成为虚假的节。 虚假节不占用内存空间,也不存在于输出文件中。最终结果是,所有名为 .reset 的输入节都会被静默丢弃。 这在此特定示例中是可以的。 不过,**并非**所有情况下都是可以的。 假设另一节中的代码调用 .reset 中的函数,或者另一节使用 .reset 中的数据。 链接器会静默地吞没这些对 .reset 的引用。 您可能希望进行诊断。
有关 DSECT 和类似的其他特殊节的更多信息,请参阅文章:
[链接器特殊节类型](https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_linker_special_section_types.html)。
## 引用ROM 代码或数据
此代码...
```c
FPUmathTables : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
```
显示了如何引用系统中已经存在的节。 该节通常在 ROM 或闪存中提供。 语法 `TYPE = NOLOAD` 赋予特殊的空载 (noload) 属性。 空载节会占用内存空间,但不存在于输出文件中。 实际上,空载节内部不引用任何外部内容。 但是空载节外部的其他节可以引用空载节内部的代码和数据。 在此特定示例中,必须在 ROM 中提供一些浮点单位表,而其他代码将使用这些表。
有关 NOLOAD 和类似的其他特殊节的更多信息,请参阅文章:
[链接器特殊节类型](https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_linker_special_section_types.html)。
## 在一个地址加载,从另一个地址运行
考虑以下示例:
```c
.TI.ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart)
```
这段代码将创建一个名为 .TI.ramfuncs 的输出节。 此输出节包含所有也是名为 .TI.ramfuncs 的输入节。 这里有两个不同的分配。 一个是分配给用于加载的 FLASHD,另一个是分配给用于运行的 RAML0。 此输出节放置在输出文件中,这样,在加载程序时(可能是通过编程到闪存中来实现),它将位于 FLASHD 内存范围内。 在系统执行过程中的某个时间并在使用 .TI.ramfuncs 中的任何内容之前,应用程序会将它从 FLASHD 复制到 RAML0。 请注意,此复制不会自动完成。 必须在应用程序代码中执行显式步骤,但本文未讨论这些步骤。 任何使用 .TI.ramfuncs(调用其函数或引用其数据)的其他节在行为上类似于 .TI.ramfuncs 已位于 RAML0 中的状态。 LOAD_START 等语句可以创建用于实现该复制的符号。 符号 _RamfuncsLoadStart 的值是起始加载地址。 同样,_RamfuncsLoadEnd 具有结束加载地址,_RamfuncsRunStart 具有起始运行地址。
## 从库分配单个输入节
考虑以下示例:
```c
IQmathTables3 : > IQTABLES3
{
IQmath.lib (IQmathTablesRam)
}
```
这段代码将构建一个名为 IQmathTables3 的输出节。 该输出节包含一个名为 IQmathTablesRam 的输入节。 该输入节来自目标文件 IQNasinTable.obj,这个文件是库 IQmath.lib 的成员。 该输出节被分配给了 IQTABLES3 内存范围。
可使用一个变体来分配库中的所有节。
```c
sinetext : > DDR2
{
--library=Sinewave_lib.lib(.text)
}
```
这段代码将构建一个名为 sinetext 的输出节。 此输出节包含链接器在 Sinewave_lib.lib 库中使用的文件的所有 .text 输入节。此输出节将被分配给 DDR2 内存范围。 请注意,链接器不会引入 Sinewave_lib.lib 中的所有文件。 它只会引入为了满足其他目标模块中的开放引用而需要的文件。 这些其他模块的示例包括来自主应用程序代码的文件,以及其他库中已经包含的目标文件。 `--library=` 语法告诉链接器此文件不在当前目录中,并在库搜索路径中收集的目录中查找该文件。 在上一个示例中,不需要使用 `--library=` 语法,因为使用尖括号 `<>` 与 `--library=` 具有相同的效果。
## 将输出节分组在一起
假设需要一些输出节彼此相邻。 您可以编写...
```c
/* 这不起作用 */
output_section_1 > RAM
output_section_2 > RAM
output_section_3 > RAM
```
链接器会将所有这些输出节放置在 RAM 内存范围内。 但是可能会以任何顺序放置它们,而其他输出节也可以位于它们之间。 使用 GROUP 指令能够以特定顺序将输出节分配在一起。 下面是一个实际示例...
```c
GROUP : > CTOMRAM
{
PUTBUFFER
PUTWRITEIDX
GETREADIDX
}
```
输出节是 PUTBUFFER、PUTWRITEIDX 和 GETREADIDX。 它们严格按照该顺序作为一个组被分配给 CMTORM。 注意各个输出节并**没有**指定任何内存分配。
这些输出节的名称采用全大写字母。 这是链接器命令文件中的一个不成文约定,只有诸如 CTOMRAM 之类的内存范围名称才用全大写字母书写。 不过,需要注意的是该约定也有例外。
## 内存属性
MEMORY 指令可能包含如下类似的代码行...
```c
MEMORY
{
...
FLASH1 (RX) : origin = 0x00204000, length = 0x1C000
FLASH2 (RX) : origin = 0x00260000, length = 0x1FFD0
CSM_RSVD_Z2 : origin = 0x0027FFD0, length = 0x000C
CSM_ECSL_Z2 : origin = 0x0027FFDC, length = 0x0024
C0 (RWX) : origin = 0x20000000, length = 0x2000
...
}
```
注意两行上的 `(RX)` 以及另一行上的 `(RWX)`。 该语法指定了这些内存范围的属性。 每个字母代表一个内存属性。
* **R**:可读
* **W**:可写
* **X**:可包含可执行代码
* **I**:可初始化
默认情况下,内存范围具有所有这四个属性。
根据文档,这些属性的用途是在 SECTIONS 指令中支持按内存属性分配节。 本文中没有这方面的示例,因为 TI 提供的链接器命令文件都不使用此功能。 在此示例中,该语法仅用于记录哪些节通常会进入这个内存范围。